編碼器在精密加工中的應用
精密製造


線性軸
- 位置回饋:線性光學尺可即時提供精準的位置資訊,使 CNC 工具機控制器能精確驅動伺服馬達定位刀具或工件。這種精密的位置回饋是確保機台準確度和重複性的基礎。
- 閉迴路控制:CNC 工具機採用閉迴路控制系統,將光學尺回饋與指令位置不斷比較。任何偏差都會自動被系統修正,以確保實際位置與期望位置相匹配。
- 精密加工:線性光學尺提供高解析度回饋,使 CNC 工具機能夠實現精細的位置調整,實現高精度的加工操作。這對於航空航太、半導體、模具製造等對尺寸公差要求極高的產業尤其重要。

主軸
- 速度控制:主軸編碼器能夠實時提供主軸轉速回饋。CNC 控制器可根據刀具材質與工件特性,自動調整切削速度,達到最佳切削效果並延長刀具壽命。
- 刀具同步:在多刀具系統或進行自動換刀(ATC)時,主軸編碼器能協助實現主軸與機械手臂的同步動作,避免刀具碰撞或換刀失誤。
- 熱補償:加工過程中主軸升溫會造成熱膨脹影響精度。主軸編碼器可提供實時回饋資料,配合控制器執行熱補償演算法,確保長時間加工下仍能保持尺寸穩定。


旋轉軸 / 直驅轉台

- 角度位置回饋:透過編碼器提供的即時角度回饋,CNC 控制器可精確調整工件旋轉角度,是進行多面加工、傾斜面加工與三維輪廓銑削的基礎。
- 分度和輪廓加工:無論是進行分度還是連續輪廓加工,編碼器提供的旋轉軸回饋皆確保精確的角度定位及加工動作準確無誤,幫助 CNC 控制器準確執行設計的加工路徑和輪廓,提升機台加工靈活性與成品品質。
- 多軸協調:在多軸 CNC 系統中,編碼器提供的回饋對多軸同步尤為關鍵。CNC 控制器可根據旋轉軸與線性軸的實時資料進行協同控制,實現高階的五軸同動加工(Simultaneous 5-axis machining)。


如何在工業環境中確保高精度?
- 高溫或低溫運作:極端溫度會對設備的運作造成影響,可能導致材料膨脹或收縮,進而影響到精度和穩定性。
- 高強度的衝擊和震動:工具機在運作過程中會承受來自外部的衝擊和震動,這可能導致機器精度的偏差,進一步影響加工品質。
- 粉塵和液體:許多工業環境中充滿粉塵、液體或其他污染物,這些物質可能會侵入機器內部,導致運作不穩定。
- 腐蝕性物質:如冷媒、潤滑劑或化學品等腐蝕性物質,可能會損害設備的組件,影響其長期運作。
- 長時間運作:工業設備通常需要長時間不間斷運作,這對於機器的穩定性和耐用性提出了更高要求。
這些嚴苛條件要求工業設備在設計和製造過程中必須具備出色的耐用性、可靠性和高精度。尤其是在工具機等精密製造設備中,編碼器的選擇至關重要,因為它們直接影響到機器的運動控制和定位精度。
為工具機選擇編碼器系統時需要考慮哪些因素?
性能
✔ 光學尺精度
✔ 光學尺線性度
✔ 解析度
✔ 電子細分誤差
✔ 光學尺熱膨脹係數
✔ 速度
✔ 控制器輸入頻率
✔ 電纜撓曲半徑
✔ 電纜撓曲壽命
環境
✔ 溫度
✔ 濕度
✔ 振動
✔ 電磁相容性 (EMC)
✔ IP 防護等級
安裝
✔ 尺寸
✔ 頂部或側面安裝
✔ 間隙公差
✔ 扭擺/俯仰/滾擺
✔ 讀頭行程方向
✔ 線纜出線位置
✔ 連接器
✔ 基材類型
✔ 安裝方式
✔ 參考基準
✔ 限值
其他
✔ 類比/數位
✔ 細分時脈頻率
✔ 報警類型
✔ 參考限值
✔ 終止
✔ 序列介面協議
Heading 4
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 5
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
Heading 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
提升工具機精度,大幅降低零件磨損風險

傳統光學尺的內部機構包括彈簧、導軌、滾子軸承等機械組件,容易出現背隙、刮損等問題,並增加零件磨損的風險。FORTiS 光學尺的非接觸式設計大幅降低了光學尺破損的風險,並且避免了傳統光學尺的這些缺點。
![]()
FORTiS 光學尺的安裝非常簡便。透過檢視設置 LED,我們平均只需花費 7 分鐘便可完成每軸光學尺的安裝。以赫騏 LH800 機型為例,三軸光學尺的安裝時間不到半個小時,比以往使用其他品牌所需要的一個小時快上一倍。
赫騏精密科技有限公司 (台灣) ![]()
支持主流工業通訊協定,提升直驅馬達的整體性能
昊志的直驅技術在中國處於領先地位,廣泛應用於工具機和機器人。
![]()
市場上有許多控制器廠商,相關的通訊協定眾多。Renishaw 的 RESOLUTE 絕對式光學尺支持絕大部分主流工業通訊協定,包括 FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS 和 BISS 協議等,為我們提供極大的靈活性。
協定種類範圍不僅充足,而且不管什麼協定,讀頭和旋轉光學尺的尺寸均沒有差異,免除更改機構設計的需要。
廣州昊志機電股份有限公司 (中國) ![]()

Heading 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

支持多軸旋轉工作台設計革新
台灣工業技術研究院 (ITRI) 看準未來市場的龐大需求,自主開發了雙軸轉台,配置 RESOLUTE™ 絕對式旋轉光學尺,通過 Panasonic 串列協定連接至內部開發的控制器,以協助業界開發具競爭力的轉台方案。
![]()
加工中心的工作環境一般十分嚴峻,充斥著大量切削殘屑、油漬等污染物,不過由於光學尺內藏在馬達內,故對開放式光學尺來說不是問題。
工業技術研究院(台灣)![]()

成本控制與技術進步間的平衡
晟昌機電股份有限公司 (SOLPOWER) 是台灣一家專業生產直驅旋轉工作台、一體式主軸馬達和線性馬達等產品的製造商。製造成本控制是台灣工具機業取得成功一個關鍵因素。
![]()
我們開發的轉台的特色之一就是性價比高,在市場上同類型的產品中晟昌提供的規格有相當的競爭力,這意味著從設計,採購零部件到生產都必須嚴格控製成本。
而 Renishaw 則是其中能滿足我們需求的供應商之一。
晟昌機電股份有限公司(台灣)![]()
Heading 6
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Heading 7
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Form Heading
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #1
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #2
Paint Point #3
Paint Point #3
Paint Point #3
Speak to out manufacturing consultants
Learn how much manufacturers are benefitting from using XK10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.
Video #1
Video #2
Video #3
Case Studies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum consequat mauris eu ullamcorper convallis. Phasellus accumsan, massa in ultrices eleifend, orci nibh commodo nisl, sed sollicitudin arcu urna sit amet enim. Mauris ante turpis, imperdiet eget interdum ac, eleifend volutpat lacus. Integer id nisi cursus, suscipit dui at, auctor ipsum. Suspendisse pulvinar aliquam sapien, id placerat sem tristique vel.