自動ワーク計測と工具計測は、生産中にプロセスを微調整し、補正する役割を担います。
検査室ではなく、機上でワークの精度を判定できれば、三次元測定機測定でのボトルネックを解消でき、さらに再加工やスクラップを減らすことができます。
そしてさらには品質向上、コスト削減、利益拡大を実現できます。
ビジネスの力を引き出し、生産性を次のレベルへ
NC4+ Blue では、回折の影響が改善し、レーザービームの形状が最適化されています。 その結果、非常に小さな工具も計測できるようになり、複数の工具を使っている企業にとっては大事な検討事項である工具タイプごとの計測誤差を抑えることができました。
Standard Tool & Mold 社 (カナダ)
お客様の声とケーススタディ

バイスを調整したりワークをセットアップしたりというような時間は、機械が稼働していない時間です。 小さな企業では、時間の損失が大きなコストにつながるため、生産性の向上、納期の短縮、そして人的ミスの削減を図る方法を探し始めました。
Hammond Engineering 社 (オーストラリア)

最初に紹介されたときはプローブ計測の重要性を理解していませんでした。 しかし今では、それが不可欠であることを実感しています。 これまで 5 台のマシニングセンターを導入しており、それらすべてにレニショーさんのプローブシステムを搭載しています。 今では、プローブなしで CNC 工作機械を購入する合理的な理由が見当たりません。
BK Tooling 社 (英国)
レニショーのエキスパートに相談する
Hartford 社、台湾最大手の CNC マシニングセンター輸出業社
レニショーと Hartford 社は、インテリジェントな「スマートファクトリー」ソリューションを目指して連携しています。


LeanWerks 社、ユタ州の精密加工メーカー
アルミ製インベストメント鋳型の CNC 加工時間の 8 割短縮を達成しました。
Hammond Engineering 社、オーストラリアに拠点を構える機械加工メーカー
オーストラリアの工場で、工作機械用プローブが生産性向上に貢献しています。


Vasantha Tool Crafts 社、インドの金型加工メーカー
Vasantha Tool Crafts 社は、所有する工作機械すべての稼働率を 20%向上しました。
新着ケーススタディ: ギヤメーカー、自動ロボットセルで安定した品質を確保
自動ロボットセルに組み込んだ RMP60 が安定品質に貢献しています